990-6392A-028

Окружающая среда

  Эксплуатация Хранение
Температура от 0 °C до 40 °C от -25 °C до 55 °C
Относительная влажность 0–95 % без конденсации 0–95 % без конденсации
Класс защиты IP20
Цвет RAL 9003
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?