990-6399B-037

最终安装

  1. 重新装回 non-Class 2/non-SELV 接线端的防护盖板。

    250-300 kVA UPS

    400 kVA UPS

  2. 重新装回信号线盖板。
  3. 重新装回盖板。
  4. 安装踢板。
  5. 关闭机柜门。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?