Conexión de los cables de alimentación
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
No haga orificios ni realice perforaciones con la placa
superior instalada ni cerca del SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
- Compruebe que todos los disyuntores se encuentren en la posición OFF (abiertos).
- Quite las tres placas.
- Quite la placa superior.
- Perfore los orificios para los cables de alimentación
en la placa superior.
PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctricoCompruebe que no haya bordes afilados que puedan dañar los cables.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - Vuelva a colocar la placa superior.
- Solo para sistemas con suministro de red con dos entradas: Quite las tres barras colectoras de suministro de red simple principal.
- Solo en sistemas TNC: Quite la barra colectora de la posición (A) en el lado derecho del SAI e instálela en la posición (B) entre la barra colectora PE y la barra de neutro.
- Pase los cables de alimentación por la parte superior del SAI.
- Conecte el cable de PE al terminal de PE.
- Conecte los cables de entrada, de salida, de derivación (para sistemas con suministro de red con dos entradas) y de batería.
- Sujete los cables a las escaleras situadas en la parte superior del SAI.