Anschließen der Leistungskabel
GEFAHR |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Bohren bzw. stanzen Sie keine Öffnungen, während die obere Platte angebracht ist,
und bohren bzw. stanzen Sie nicht in der Nähe des USV-Systems.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
- Vergewissern Sie sich, dass sich alle Schalter in der Position OFF (AUS, geöffnet) befinden.
- Entfernen Sie die drei Platten.
- Entfernen Sie die obere Abdeckung.
- Bohren bzw. stanzen Sie Öffnungen für die Leistungskabel in die Abdeckplatte.
GEFAHR Gefahr von Stromschlag, Explosion oder LichtbogenentladungStellen Sie sicher, dass keine scharfen Kanten vorhanden sind, die die Kabel beschädigen könnten.Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. - Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an.
- Nur bei Systemen mit zweifachem Netzanschluss: Entfernen Sie die drei Sammelschienen für einfachen Netzanschluss.
- Nur in TN-C-S-Systemen: Entfernen Sie die Schiene von Position (A) rechts in der USV und bringen Sie sie an Position (B) zwischen der PE-Sammelschiene und der Neutralleiterschiene an.
- Verlegen Sie die Leistungskabel durch die Oberseite der USV.
- Schließen Sie das PE-Kabel an die PE-Anschlussklemme an.
- Schließen Sie die Eingangs-, Ausgangs- und Bypass-Kabel (in Systemen mit zweifachem Netzanschluss) sowie die Batteriekabel an.
- Befestigen Sie die Kabel an den Kabelleitern oben in der USV.