990-6399-005

Abschließende Montageschritte

  1. Bringen Sie die Schutzabdeckung vor den non-Class 2/non-SELV-Anschlüssen wieder an.

    USV 250–300 kVA

    USV 400 kVA

  2. Bringen Sie die Abdeckung der Signalkabel wieder an.
  3. Setzen Sie die Platten wieder ein.
  4. Bringen Sie die Trittschutzplatten wieder ran.
  5. Schließen Sie die Tür.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?