990-6399B-017

Interfacce di comunicazione

  1. Slot per pulsante avviamento a freddo opzionale

  2. Scheda di gestione della rete (NMC)

  3. Contatti puliti

  4. Contatti ausiliari

  5. Porte parallele

  6. Porta del bus di sincronizzazione del carico

  7. EPO remoto

  8. RS485

  9. Terminale del sensore di temperatura della batteria*

  10. Terminale del sensore di temperatura ambiente (uso interno)

  11. CAN_R: Resistenza di terminazione CAN

  12. Porta USB (per assistenza)

  13. Porta display (uso interno)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?