S990-6399C-017

Passaggio dei cavi di segnale

Le dimensioni consigliate per i cavi di segnale sono di 0,5-0,8 mm2.
  1. Rimuovere le coperture dei cavi di segnale dall'UPS.

    UPS da 250-300 kVA

    UPS da 400 kVA

  2. Far passare i cavi di segnale Class 2/SELV attraverso l'apertura/le aperture in alto a destra e in basso fino ai terminali Class 2/SELV come mostrato.

    UPS da 250-300 kVA

    UPS da 400 kVA

  3. Far passare i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV attraverso l'apertura in alto a destra e in basso fino ai terminali non-Class 2/non-SELV come mostrato.

    UPS da 250-300 kVA

    UPS da 400 kVA

  4. Fissare i cavi di segnale con delle fascette per cavi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?