990-6399B-017

Collegamenti di segnale

Segnale dell'interruttore ausiliario

NOTA: Questi cavi di segnale sono non-Class 2/non-SELV.
NOTA: Per usare cavi di segnale Class 2/SELV, è possibile collegare invece il sezionatore bypass di manutenzione MBB a J2.
Terminale Funzione  
J14-1 Interruttore AUX del sezionatore bypass di manutenzione (MBB)
J14-2 Messa a terra del segnale (GND)
J14-3 Interruttore AUX dell'interruttore di uscita unità (UOB)
J14-4 Messa a terra del segnale (GND)
J15-1 Interruttore AUX dell'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB)
J15-2 Messa a terra del segnale (GND)
J15-3 Interruttore AUX dell'interruttore di ingresso unità (UIB)
J15-4 Messa a terra del segnale (GND)

Segnale di alimentazione di ritorno

NOTA: Questi collegamenti dei cavi di segnale sono non-Class 2/non-SELV .

Alimentazione di ritorno 1: Alimen di rit su bypass.

Alimentazione di ritorno 2: Alimen di rit su ingresso.

Terminale Funzione  
J16-1 Relè alimentazione di ritorno 1 comune
J16-3 Relè alimentazione di ritorno 1 normalmente aperto (NO)
J16-5 Relè alimentazione di ritorno 1 normalmente chiuso (NC)
J17-1 Relè alimentazione di ritorno 2 comune
J17-3 Relè alimentazione di ritorno 2 normalmente aperto (NO)
J17-5 Relè alimentazione di ritorno 2 normalmente chiuso (NC)

Segnale EPO

NOTA: Questi cavi di segnale sono Class 2/SELV.
Terminale Funzione  
J1-1 Contatto di ingresso EPO normalmente aperto (NO)

EPO normalmente aperto (NO)

EPO normalmente chiuso (NC)

J1-2 +12 V
J1-3 Contatto di ingresso EPO normalmente chiuso (NC)
J1-4 +12 V

Segnale sezionatore bypass di manutenzione (MBB)

NOTA: Questi cavi di segnale sono Class 2/SELV.
NOTA: Per usare cavi di segnale non-Class 2/non-SELV, è possibile collegare invece il sezionatore bypass di manutenzione MBB a J14.
Terminale Funzione  
J2-1 Uso interno
J2-2 Uso interno
J2-3 Interruttore AUX del sezionatore bypass di manutenzione (MBB est.)
J2-4 Messa a terra del segnale (GND)

Segnale batteria

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Il contatto di comando sgancio interruttore batterie J3, J4-1 e J4-2 fornisce un massimo di +24 VCC, 250 mA alla bobina di minima tensione o bobina a lancio di corrente. Se questo valore viene superato, l'UPS potrebbe subire danni.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
NOTA: Questi cavi di segnale sono Class 2/SELV.
Terminale Funzione  
J3-1 Relè batteria 1, normalmente chiuso (NC)*
J3-2 Relè batteria 1, messa a terra del segnale (GND)
J3-3 Relè batteria 2, normalmente chiuso (NC)*
J3-4 Relè batteria 2, messa a terra del segnale (GND)
J4-1 Relè batteria 3, normalmente chiuso (NC)*
J4-2 Relè batteria 3, messa a terra del segnale (GND)
J4-3 Interruttore AUX BB1
J4-4 Messa a terra del segnale (GND)
J5-1 Interruttore AUX BB2
J5-2 Messa a terra del segnale (GND)
J5-3 Interruttore AUX BB3
J5-4 Messa a terra del segnale (GND)

Segnale contatto d'ingresso

NOTA: Questi cavi di segnale sono Class 2/SELV.
Terminale Funzione  
J6-1 Contatto di ingresso 1, selezionare la funzione tramite display
J6-2 Contatto di ingresso 1, messa a terra del segnale (GND)
J6-3 Contatto di ingresso 2, selezionare la funzione tramite display
J6-4 Contatto di ingresso 2,messa a terra del segnale (GND)
J7-1 Contatto di ingresso 3, selezionare la funzione tramite display
J7-2 Contatto di ingresso 3, messa a terra del segnale (GND)
J7-3 Contatto di ingresso 4, selezionare la funzione tramite display
J7-4 Contatto di ingresso 4, messa a terra del segnale (GND)
J8-1 Contatto di ingresso 5, selezionare la funzione tramite display
J8-2 Contatto di ingresso 5, messa a terra del segnale (GND)
J8-3 Contatto di ingresso 6, selezionare la funzione tramite display
J8-4 Contatto di ingresso 6, messa a terra del segnale (GND)

Segnale relè di uscita

NOTA: Questi cavi di segnale sono Class 2/SELV.
Terminale Funzione  
J9-1 Relè output 1, normalmente aperto (NO)
J9-2 Relè di uscita 1, comune
J9-3 Relè output 2, normalmente aperto (NO)
J9-4 Relè di uscita 2, comune
J10-1 Relè output 3, normalmente aperto (NO)
J10-2 Relè di uscita 3, comune
J10-3 Relè output 4, normalmente aperto (NO)
J10-4 Relè di uscita 4, comune
J11-1 Relè output 5, normalmente aperto (NO)
J11-2 Relè di uscita 5, comune
J11-3 Relè output 6, normalmente aperto (NO)
J11-4 Relè di uscita 6, comune
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?