Proteção contra backfeed
PERIGO |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Em sistemas onde a proteção contra backfeed não faz parte do projeto padrão, um dispositivo
de isolamento automático (opção de proteção contra backfeed ou outro dispositivo que
atenda aos requisitos da IEC/EN 62040–1) deve ser instalado para impedir risco de
tensão ou energia nos terminais de entrada do dispositivo de isolamento. O dispositivo
deve abrir-se em até 15 segundos após a falha da fonte de alimentação e ser dimensionado
de acordo com as especificações.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Quando a entrada do nobreak está conectada por meio de isoladores externos que, quando abertos, isolam o neutro, ou quando o sistema de proteção contra retroalimentação é fornecido externamente ao equipamento, ou está conectado a um sistema de distribuição de energia IT, o usuário deve fixar uma etiqueta nos terminais de entrada do nobreak, em todos os isoladores de energia principal longe da área do nobreak e em pontos de acesso externos entre esses isoladores e o nobreak. O seguinte texto deverá ser exibido (ou equivalente em uma linguagem que seja aceitável no país em que o equipamento será instalado):
PERIGO |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Risco de presença de tensão reversa. Antes de trabalhar neste circuito: Isole o nobreak
e verifique a presença de tensão perigosa entre todos os terminais, incluindo no aterramento.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Um dispositivo de isolamento externo adicional deve ser instalado no sistema nobreak. Um contato pode ser usado para essa finalidade. Nos exemplos mostrados, o dispositivo de isolamento é um contato (marcado com um MC1 para sistemas de alimentação única e marcado com um MC1 e MC2 para sistemas de alimentação dupla).
O dispositivo de isolamento deve ser capaz de suportar as características elétricas conforme descrito nas especificações de entrada.