990-6399-024

Conectar os cabos de energia

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não perfure orifícios com a placa de superior instalada e não perfure orifícios próximo ao nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Certifique-se de que todos os disjuntores estão na posição OFF (aberto).
  2. Remova as três placas.

    Nobreak de 250-300 kVA

    Nobreak 400 kVA

  3. Remova a placa superior.
  4. Perfure orifícios para cabos de energia na placa de superior.
    PERIGO
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    Certifique-se de que não haja arestas afiadas que possam danificar os cabos.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  5. Instale a placa superior.
  6. Somente para sistema de alimentação dupla: Remova os três barramentos de alimentação única.
  7. Apenas nos sistemas TNC: Remova o barramento da posição (A) no lado direito do nobreak e instale-o na posição (B) entre o barramento PE e o barramento neutro.
  8. Passe os cabos de energia pela parte superior do nobreak.
  9. Conecte o cabo de PE ao terminal PE.
  10. Conecte os cabos de entrada, cabos de saída, cabos de bypass (para sistemas com alimentação dupla) e os cabos de bateria.
  11. Prenda os cabos nas escadas na parte superior do nobreak.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?