990-6399-024

Passe os cabos de sinal

O tamanho recomendado do fio de sinal é 0,5 a 0,8 mm2.
  1. Remova a tampa dos fio de sinal do nobreak.

    Nobreak de 250-300 kVA

    Nobreak 400 kVA

  2. Passe os fios de sinal Class 2/SELV pela abertura na entrada superior e pelos terminais Class 2/SELV como indicado.

    Nobreak de 250-300 kVA

    Nobreak 400 kVA

  3. Passe os fios de sinal non-Class 2/non-SELV pela abertura na entrada superior direita e pela placa frontal até os terminais non-Class 2/non-SELV como indicado.

    Nobreak de 250-300 kVA

    Nobreak 400 kVA

  4. Prenda os fios de sinal com braçadeiras.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?