990-6399-028

Коммуникационные интерфейсы

  1. Отсек для дополнительной кнопки холодного старта

  2. Отсек для дополнительного SNMP-устройства

  3. Сухие контакты

  4. Дополнительные контакты

  5. Параллельные порты

  6. Порт синхронизации узла загрузки

  7. Удаленное аварийное отключение питания

  8. RS485

  9. Клемма датчика температуры батареи*

  10. Клемма датчика температуры окружающей среды (для внутреннего использования)

  11. CAN_R: Оконечный резистор CAN

  12. USB-порт (для обслуживания)

  13. Порт дисплея (для внутреннего использования)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?