合规性
安全 | IEC 62040-1:2017
不间断电源系统 (UPS) 第
2.0 版 - 第 1 部分:系统要求 IEC 62040-1:2008-6 不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 1 部分:UPS 的一般规定和安全要求 IEC 62040-1:2013-01,第 1 版修订版 1 |
EMC | IEC 62040-2:2016
不间断电源系统 (UPS) 第
3.0 版 - 第 2 部分:电磁兼容性
(EMC) 要求。 IEC 62040-2:2005-10 不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求 |
性能 | IEC 62040-3:2011-03 不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求 |
环境 | IEC 62040-4:2013-04 不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 4 部分:环境方面 – 要求和报告 |
标志 |
CE、RCM、EAC、WEEE |
运输 |
ISTA 2B |
污染等级 | 2 |
过压类别 | III |
接地系统 | TN-S、TN-C、TT 或 IT |