990-6287A-012

Configuration des paramètres réseau

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Paramètres généraux > Réseau .
  2. Définissez l'Identifiant du périphérique pour la communication à l'aide des flèches gauche et droite. Choisissez une valeur entre 1 et 255.
  3. Définissez le Débit en bauds pour la communication à l'aide des flèches gauche et droite. Choisissez entre 2 400, 4 800, 9 600, 14 400 et 19 200.
  4. Appuyez sur Enregistrer les paramètres.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?