990-6287B-024

Definir as configurações de rede

  1. Na tela inicial do display, selecione Configurações > Configurações gerais > Rede .
  2. Defina a ID do dispositivo para comunicação usando as setas esquerda e direita. Escolha entre 1 e 255.
  3. Defina a Taxa de transmissão para comunicação usando as setas esquerda e direita. Escolha entre 2400, 4800, 9600, 14400 e 19200.
  4. Toque em Salvar configurações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?