990-6399-024

Conecte os cabos paralelos em um sistema paralelo

  1. Conecte os cabos paralelos opcionais entre todos os nobreaks do sistema paralelo.
    NOTA: Para ver a localização das portas paralelas, consulte Interfaces de comunicação.
  2. Verifique a configuração do CAN_R (para obter localização de CAN_R, veja Interfaces de comunicação).
    • Para sistemas paralelos com ≤ 4 nobreaks paralelos, o CAN_R de todos os nobreaks deve estar na posição LIGADO.
    • Para sistemas paralelos com ≥ 5 nobreaks paralelos, o CAN_R de todos os nobreaks deve estar na posição DESLIGADO.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?