990-6399-028

Подключение параллельных кабелей в параллельной системе

  1. Подключите дополнительные параллельные кабели между всеми ИБП параллельной системы.
    Примечание: См. Коммуникационные интерфейсы, чтобы узнать расположение параллельных портов.
  2. Проверьте настройку CAN_R (для определения местоположения CAN_R см. Коммуникационные интерфейсы).
    • Для параллельных систем с ≤4 параллельными ИБП CAN_R всех ИБП должна находиться в положении ВКЛ.
    • Для параллельных систем с ≥5 параллельными ИБП CAN_R всех ИБП должна находиться в положении ВЫКЛ.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?