990-6399-028

Подключение силовых кабелей

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Запрещается сверлить или пробивать отверстия при установленной верхней панели и в непосредственной близости от ИБП.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  1. Убедитесь, что все выключатели установлены в положение ВЫКЛ (разомкнуто).
  2. Снимите три панели.

    ИБП мощностью 250–300 кВА

    ИБП мощностью 400 кВА

  3. Снимите верхнюю крышку.
  4. Просверлите или пробейте отверстия под кабели питания в верхней панели.
    Опасно
    Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
    Убедитесь в отсутствии острых углов, которые могут повредить кабели.
    Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  5. Установите на место верхнюю панель.
  6. Только для систем с двойным вводом питания: Снимите три шины одиночного ввода питания.
  7. Только в системах TNC: Снимите шину из положения (A) с правой стороны ИБП и установите ее в положение (B) между шиной PE и шиной нейтрали.
  8. Проложите силовые кабели через верх ИБП.
  9. Подключите кабель PE к клемме PE.
  10. Подключите входные кабели, выходные кабели, байпасные кабели (для систем с двойным вводом питания) и кабели батареи.
  11. Прикрепите кабели к лестницам в верхней части ИБП.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?