Conectar os cabos de energia
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Não perfure orifícios com a placa de superior
instalada e não perfure orifícios próximo ao nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
- Certifique-se de que todos os disjuntores estão na posição DESLIGADO (aberto).
- Remova a placa superior.
- Perfure orifícios para cabos de energia na placa de
superior.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaicoCertifique-se de que não haja arestas afiadas que possam danificar os cabos.O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves. - Instale a placa superior.
- Remova as três placas.
- Somente para sistema de alimentação dupla:
- Remova as três placas traseiras.
- Remova os três barramentos de alimentação única.
- Instale novamente as placas traseiras.
- Apenas nos sistemas TNC: Remova o barramento (A) e instale-o no barramento neutro. Remova o barramento jumper (B) e instale-o entre o barramento PE e o barramento neutro.
- Passe os cabos de energia pela parte superior do nobreak e entre os passadores de cabos.
- Conecte o cabo de PE ao terminal PE.
- Conecte os cabos de entrada, cabos de saída, cabos de bypass (para sistemas com alimentação dupla) e os cabos de bateria.
- Prenda os cabos aos passadores de cabos.