990-6290A-028

Подключение силовых кабелей

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Запрещается сверлить или пробивать отверстия при установленной верхней панели и в непосредственной близости от ИБП.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  1. Убедитесь, что все выключатели установлены в положение ВЫКЛ (разомкнуто).
  2. Снимите верхнюю крышку.
  3. Просверлите или пробейте отверстия под кабели питания в верхней панели.
    Опасно
    Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
    Убедитесь в отсутствии острых углов, которые могут повредить кабели.
    Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  4. Установите на место верхнюю панель.
  5. Снимите три панели.
  6. Только для систем с двойным вводом питания:
    1. Снимите три задние панели.

      Вид сзади

    2. Снимите три шины одиночного ввода питания.

      Вид сзади

    3. Установите на место задние панели.
  7. Только в системах TNC: Снимите шину (A) и установите ее на шину нейтрали. Снимите перемычку шинопровода (B) и установите ее между шиной PE и шиной нейтрали.

    Вид справа

  8. Проложите силовые кабели через верх ИБП между лестниц.
  9. Подключите кабель PE к клемме PE.

    Система с одиночным вводом питания

    Система с двойным вводом питания

  10. Подключите входные кабели, выходные кабели, байпасные кабели (для систем с двойным вводом питания) и кабели батареи.
  11. Закрепите кабели с помощью фиксаторов/лестниц.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?