990-5997C-024

Conexão dos cabos de energia

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Execute um corte total de energia no sistema de nobreak antes de ligar os cabos da bateria ao disjuntor da bateria.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Bloqueie/desenergize o disjuntor da bateria na posição Desl.

    Gabinete de baterias vazio - Entrada inferior de cabos

    Gabinete de baterias vazio - Entrada superior de cabos

  2. Conecte o cabo PE.
  3. Conecte os cabos CC (CC +, N, CC-) do nobreak.
  4. Instale a tampa de proteção sobre os terminais no lado direito do disjuntor da bateria (conectado ao gabinete de E/S).
  5. Instale as baterias conforme descrito no manual de instalação fornecido com o gabinete de baterias vazio.
  6. Conecte os cabos da bateria (Bat+, N, Bat-) das baterias no gabinete de baterias vazio ao disjuntor da bateria.

    Gabinete de baterias vazio - Entrada inferior de cabos

    Gabinete de baterias vazio - Entrada superior de cabos

  7. Instale a tampa de proteção sobre os terminais no lado direito do disjuntor da bateria.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?