连接信号线
注: 将信号线与电源线分开敷设。
注: 该步骤各图中显示的是底部线缆接入系统。步骤与顶部线缆接入系统相同。
- 安装 UPS 随附的温度传感器。
- 将电池温度传感器线缆从空电池柜的顶部或底部接入并连接到 UPS 干接点接线端子 BAT_T (Easy UPS 3M) 和 J12 (Galaxy 3L)。
- 将信号线从空电池柜的顶部或底部接入并连接到电池断路器。
- 拆下电池断路器的盖板。
-
根据以下线路图连接 Easy UPS 3M 的接信号线:
- 将辅助开关信号线从电池断路器和保险丝连接至 UPS 中的 J5-1 和 J5-2 上。
- 将欠压跳闸线圈信号线从电池断路器连接至 UPS 中的 J6-1 和 J6-4 上。
-
根据以下线路图连接 Galaxy 3L 的信号线:
- 将辅助开关信号线从电池断路器和保险丝连接至 UPS 中的 J4-3 和 J4-4、J5-1 和 J5-2、 J5-3 和 J5-4 上。
- 将欠压跳闸线圈信号线从电池断路器连接至 UPS 中的 J3-1 和 J3-2、J3-3 和 J3-4、J4-1 和 J4-2 上。
- 使用随附的信号线扎带将信号线固定到线缆扣上。
- 重新装回电池断路器的盖板。