990-6399-024

Instalação final

  1. Reinstale a tampa de proteção na frente dos terminais non-Class 2/non-SELV.

    Nobreak de 250-300 kVA

    Nobreak 400 kVA

  2. Reinstale as tampas do fio de sinal.
  3. Reinstale as placas.
  4. Instale as placas inferiores.
  5. Feche a porta.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?