990-6290C-012

Installation finale

  1. Remontez le cache de protection à l'avant des bornes non-Class 2/non-SELV.
  2. Réinstallez le cache des câbles de signal.
  3. Réinstallez le capot de protection.
  4. Réinstallez la plaque supérieure.
  5. Réinstallez le panneau inférieur.
  6. Installez les bandeaux :
    NOTE: Les bandeaux sont livrés dans l'emballage de l'ASI.
    1. Installez les deux supports sur les pieds avant droit et gauche.
    2. Installez le bandeau arrière.
    3. Installez les bandeaux latéraux.
    4. Installez le bandeau avant.
  7. Fermez les portes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?