990-6290A-028

Окончание установки

  1. Установите на место защитные крышки перед клеммами non-Class 2/non-SELV.
  2. Установите на место сигнальный провод.
  3. Установите на место защитную крышку.
  4. Установите на место верхнюю панель.
  5. Установите нижнюю панель на место.
  6. Установите защитные пластины:
    Примечание: Детали защитной пластины поставляются в упаковке ИБП.
    1. Установите два кронштейна на правой и левой передних ножках.
    2. Установите заднюю защитную пластину.
    3. Установите боковые защитные пластины.
    4. Установите переднюю защитную пластину.
  7. Закройте дверцы.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?