990-6399-028

Подключение сигналов

Сигнал вспомогательного переключателя

Примечание: Это сигнальные провода non-Class 2/non-SELV.
Примечание: Чтобы использовать сигнальные провода Class 2/SELV, можно подключить выключатель сервисного байпаса MBB к J2.
Клемма Функция  
J14-1 Вспомогательный переключатель выключателя сервисного байпаса (MBB)
J14-2 Сигнальная земля (GND)
J14-3 Вспомогательный переключатель переключателя выхода (UOB)
J14-4 Сигнальная земля (GND)
J15-1 Вспомогательный переключатель входного переключателя модуля статик-свитча (SSIB)
J15-2 Сигнальная земля (GND)
J15-3 Вспомогательный переключатель переключателя входа (UIB)
J15-4 Сигнальная земля (GND)

Сигнал обратного питания

Примечание: Это сигнальные провода non-Class 2/non-SELV.

Обратное питание 1: Обратное питание на байпасе.

Обратное питание 2: Обратное питание входной сети.

Клемма Функция  
J16-1 Реле обратного питания 1, общее
J16-3 Реле обратного питания 1 нормально разомкнуто (NO)
J16-5 Реле обратного питания 1 нормально замкнуто (NC)
J17-1 Реле обратного питания 2, общее
J17-3 Реле обратного питания 2 нормально разомкнуто (NO)
J17-5 Реле обратного питания 2 нормально замкнуто (NC)

Сигнал аварийного отключения питания

Примечание: Это сигнальные провода Class 2/SELV.
Клемма Функция  
J1-1 Входной контакт аварийного отключения питания нормально разомкнут (NO)

Аварийное отключение питания нормально разомкнуто (NO)

Аварийное отключение питания нормально замкнуто (NC)

J1-2 +12 В
J1-3 Входной контакт аварийного отключения питания нормально замкнут (NC)
J1-4 +12 В

Сигнал выключателя сервисного байпаса (MBB)

Примечание: Это сигнальные провода Class 2/SELV.
Примечание: Чтобы использовать сигнальные провода non-Class 2/non-SELV, можно подключить выключатель сервисного байпаса MBB к J14.
Клемма Функция  
J2-1 Внутреннее использование
J2-2 Внутреннее использование
J2-3 Вспомогательный переключатель выключателя сервисного байпаса (Ext. MBB)AUX
J2-4 Сигнальная земля (GND)

Сигнал батареи

УВЕДОМЛЕНИЕ
риск повреждения оборудования
Контакты батарейного автомата J3, J4-1 и J4-2 могут обеспечить максимум +24 В пост. тока, 250 мА для катушки низковольтного размыкателя или катушки размыкателя шунта. Превышение этого значения может привести к повреждению ИБП.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
Примечание: Это сигнальные провода Class 2/SELV.
Клемма Функция  
J3-1 Реле батареи 1, нормально замкнуто (NC)*
J3-2 Реле батареи 1, сигнальная земля (GND)
J3-3 Реле батареи 2, нормально замкнуто (NC)*
J3-4 Реле батареи 2, сигнальная земля (GND)
J4-1 Реле батареи 3, нормально замкнуто (NC)*
J4-2 Реле батареи 3, сигнальная земля (GND)
J4-3 Вспомогательный переключатель BB1
J4-4 Сигнальная земля (GND)
J5-1 Вспомогательный переключатель BB2
J5-2 Сигнальная земля (GND)
J5-3 Вспомогательный переключатель BB3
J5-4 Сигнальная земля (GND)

Сигнал входного контакта

Примечание: Это сигнальные провода Class 2/SELV.
Клемма Функция  
J6-1 Входной контакт 1, выбор функции через дисплей
J6-2 Входной контакт 1, сигнальная земля (GND)
J6-3 Входной контакт 2, выбор функции через дисплей
J6-4 Входной контакт 2, сигнальная земля (GND)
J7-1 Входной контакт 3, выбор функции через дисплей
J7-2 Входной контакт 3, сигнальная земля (GND)
J7-3 Входной контакт 4, выбор функции через дисплей
J7-4 Входной контакт 4, сигнальная земля (GND)
J8-1 Входной контакт 5, выбор функции через дисплей
J8-2 Входной контакт 5, сигнальная земля (GND)
J8-3 Входной контакт 6, выбор функции через дисплей
J8-4 Входной контакт 6, сигнальная земля (GND)

Сигнал выходного реле

Примечание: Это сигнальные провода Class 2/SELV.
Клемма Функция  
J9-1 Выходное реле 1, нормально разомкнуто (NO)
J9-2 Выходное реле 1, общее
J9-3 Выходное реле 2, нормально разомкнуто (NO)
J9-4 Выходное реле 2, общее
J10-1 Выходное реле 3, нормально разомкнуто (NO)
J10-2 Выходное реле 3, общее
J10-3 Выходное реле 4, нормально разомкнуто (NO)
J10-4 Выходное реле 4, общее
J11-1 Выходное реле 5, нормально разомкнуто (NO)
J11-2 Выходное реле 5, общее
J11-3 Выходное реле 6, нормально разомкнуто (NO)
J11-4 Выходное реле 6, общее
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?