990-6289F-012

Facteur de puissance d'entrée

Les valeurs sont indiquées pour une tension de 400 V et une charge linéaire de 50 Hz.

Puissance nominale de l'ASI 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
25 % de la charge 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98
50 % de la charge 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
75 % de la charge 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
100 % de la charge 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?