990-6287B-012

Isoler une ASI du système parallèle

Cette procédure permet d'arrêter une ASI dans un système parallèle en cours de fonctionnement.

NOTE: Avant d'entamer cette procédure, assurez-vous que les ASI restantes sont en mesure d'alimenter la charge.
  1. Uniquement pour l'alimentation secteur double : Ouvrez (position OFF) le SSIB du disjoncteur d'entrée du commutateur statique de l'ASI.
  2. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Gestion > Marche/Arrêt Onduleur > Désact. un seul ond..
  3. Ouvrez (position OFF) le disjoncteur de sortie de l'unité UOB de l'ASI.
  4. Ouvrez (position OFF) le disjoncteur d'entrée de l'unité UIB de l'ASI.
  5. Ouvrez (position OFF) le(s) disjoncteur(s) batterie BB de l'ASI.
DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Après que l'affichage se soit éteint, attendez au moins 5 minutes avant de retirer le capot de l'ASI pour que les condensateurs se déchargent entièrement.
  • Avant de travailler sur l'ASI, assurez-vous qu'aucune borne ne présente de tension dangereuse.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?