990-6287B-037

从并机系统中隔离单机 UPS

执行本操作可关闭并机系统中某个正在运行的 UPS。

注: 在开始本操作前,请确保剩余的 UPS 设备可以为负载供电。
  1. 仅适用于双市电:将该 UPS 的静态开关输入断路器 (SSIB) 拨到 OFF(断开)位置。
  2. 在显示屏的主屏幕上,选择控制 > 逆变器开/关 > 关闭单机逆变器
  3. 将该 UPS 的设备输出断路器 (UOB) 拨到 OFF(断开)位置。
  4. 将该 UPS 的设备输入断路器 (UIB) 拨到 OFF(断开)位置。
  5. 将该 UPS 的电池断路器 (BB) 拨到 OFF(断开)位置。
危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 显示屏关闭后,请至少等 5 分钟再拆下 UPS 的盖板,等待电容完全放电。
  • 每次操作 UPS 前,请先测量所有端子上是否存在危险电压。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?