990-5996D-028

Крепеж шкафа батарейного размыкателя на стене

Внимание
Риск травмы или повреждения оборудования
  • Для крепежа шкафа батарейного размыкателя выберите стену или стойку, которая не повреждена структурно и способна выдержать размер и вес шкафа.
  • Используйте соответствующие крепежные элементы (не входят в комплект), чтобы закрепить шкаф батарейного размыкателя на стене.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
Примечание: Четыре винта M10 x 30 и гайки поставляются для крепежа шкафа батарейного размыкателя к батарейному стеллажу.

(E3MBBB60K80H)

(E3MBBB100K200H)

  1. Отмерьте и отметьте на стене четыре точки для монтажных отверстий.
  2. Просверлите отверстия в каждом из четырех отмеченных мест.
  3. Ослабьте три винта и откройте внутреннюю дверцу.
  4. Закрепите шкаф батарейного размыкателя на стене.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?