990-5997D-006

Montaje del kit de disyuntor de batería en una caja metálica con conexión a tierra

ATENCIÓN
riesgo de daños en el equipo
Monte el kit de disyuntor de batería en una caja metálica con conexión a tierra, con suficiente espacio libre para la curvatura de los cables. La superficie de montaje debe ser plana y capaz de soportar el peso del kit de disyuntor de batería.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  Dimensiones mínimas de la caja metálica Al. x An. x Pr. (mm) Superficie de ventilación mínima (mm²)
Kit de disyuntor de batería E3MBBK60K80H 650x500x280 65 000
Kit de disyuntor de batería E3MBBK100K200H 800x500x280 120 000

E3MBBK60K80H

E3MBBK100K200H

  1. Mida y marque los orificios para montar el kit de disyuntor de batería en la caja metálica.
  2. Taladre los orificios en cada una de las ubicaciones marcadas.
  3. Monte el kit de disyuntor de batería en la caja metálica.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?