990-5997D-037

将电池断路器套件固定在接地良好的金属箱中

小心
小心设备损坏
将电池断路器套件固定在接地良好的金属箱中,并留出足够的线缆弯曲空间和间距。安装表面应平整且能承受电池断路器套件的重量。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
  金属箱最小尺寸 - 高x宽x深 (mm) 最小通风表面 (毫米²)
电池断路器套件 E3MBBK60K80H 650x500x280 65000
电池断路器套件 E3MBBK100K200H 800x500x280 120000

E3MBBK60K80H

E3MBBK100K200H

  1. 在金属箱中测量并标记用于固定电池断路器套件的孔。
  2. 在每个标记处钻孔。
  3. 将电池断路器套件固定在金属箱中。
本页的QR代码

这有帮助吗?