990-6287B-017

EPO remoto

Utilizzare l'EPO remoto solo in caso di emergenza.

Quando l'EPO remoto viene attivato, l'UPS:

  • Per impostazione predefinita: spegne raddrizzatore, inverter, caricatore e bypass statico e interrompe l'alimentazione del carico immediatamente, oppure

  • Configurabile: passa alla modalità di bypass statico e continua ad alimentare il carico.

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il circuito di controllo dell'UPS resterà attivo dopo l'attivazione dell'EPO remoto se l'input è disponibile.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?