990-6399-005

Verlegen der Signalkabel

Die empfohlene Größe für die Signalkabel beträgt 0,5–0,8 mm2.
  1. Entfernen Sie die Signalkabelabdeckungen in der USV.

    USV 250–300 kVA

    USV 400 kVA

  2. Führen Sie die Class 2/SELV-Signalkabel durch die obere Öffnung und wie hier gezeigt nach unten zu den Class 2/SELV-Anschlüssen.

    USV 250–300 kVA

    USV 400 kVA

  3. Führen Sie die non-Class 2/non-SELV-Signalkabel durch die rechte obere Öffnung und wie hier gezeigt nach unten zu den non-Class 2/non-SELV-Anschlüssen.

    USV 250–300 kVA

    USV 400 kVA

  4. Befestigen Sie die Signalkabel mit Kabelbindern wie hier gezeigt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?