990-6290A-028

Прокладка сигнальных проводов

  1. Снимите крышку сигнального провода с ИБП.
  2. Проложите сигнальные провода Class 2/SELV через верхнее левое входное отверстие и вниз вдоль передней панели к точкам подключения.
  3. Установите на место защитную крышку перед клеммами non-Class 2/non-SELV.
  4. Проложите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV через верхнее правое входное отверстие и вниз к клеммам non-Class 2/non-SELV, как показано на схеме.
  5. Закрепите сигнальные провода с помощью кабельной стяжки, как показано на схеме.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?