Istruzioni importanti sulla sicurezza - DA CONSERVARE
Leggere attentamente le seguenti istruzioni e osservare l'apparecchiatura in modo da conoscerla prima di provare a installarla, utilizzarla o sottoporla a manutenzione. I seguenti messaggi relativi alla sicurezza possono ricorrere nel presente manuale o sull’apparecchiatura stessa per avvisare di un rischio potenziale o per richiamare l’attenzione su informazioni di chiarimento o semplificazione di una procedura.
![]() |
---|
PERICOLO indica una situazione di pericolo che,
se non evitata, comporta morte o lesioni gravi.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
![]() |
---|
AVVERTENZA indica una situazione di pericolo che,
se non evitata, potrebbe comportare morte o lesioni gravi.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
![]() |
---|
ATTENZIONE indica una situazione di pericolo che,
se non evitata, potrebbe comportare lesioni minori o moderate.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|
AVVISO |
---|
AVVISO viene utilizzato per indicare delle procedure
non correlate a lesioni fisiche. Il simbolo di avviso per la sicurezza
non deve essere utilizzato con questo tipo di messaggi relativi alla
sicurezza.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Nota
Le operazioni di installazione, utilizzo, riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per conseguenze derivanti dall’utilizzo del presente materiale.
Una persona qualificata è un soggetto che ha capacità e competenze in relazione alla costruzione, l’installazione e il funzionamento di apparecchiature elettriche e ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza per riconoscere ed evitare i rischi derivanti da tali attività.
Secondo la norma IEC 62040-1: "Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti di sicurezza", questa apparecchiatura, compreso l'accesso alla batteria, deve essere controllata, installata e sottoposta a manutenzione da una persona qualificata.
La persona qualificata è una persona con un'istruzione e un'esperienza tali da consentirle di percepire i rischi e di evitare i pericoli che l'apparecchiatura può causare (riferimento a IEC 62040-1, sezione 3.102).