990-6287A-017

Avvio e aggiunta di un'unità UPS a un sistema in parallelo in funzione

Questa procedura consente di avviare un'unità UPS e di aggiungerla a un sistema in parallelo in funzione.

IMPORTANTE: Prima di poter aggiungere un UPS a un sistema in parallelo, il sistema in parallelo deve essere configurato da Schneider Electric.

  1. Sul nuovo UPS verificare che:
    1. Tutti gli interruttori dell'UPS, ovvero interruttore di ingresso unità (UIB), interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) e interruttore di uscita unità (UOB), si trovino in posizione di spegnimento (aperti).
    2. Gli interruttori delle batterie (BB) si trovino in posizione di spegnimento (aperti).
  2. Portare l'interruttore di ingresso unità (UIB), l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) e l'interruttore di uscita unità (UOB) dell'UPS in posizione di accensione (chiusi).

    Quando il LED dell'inverter diventa di colore verde fisso, l'UPS si è collegato al sistema in parallelo in funzione.

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come mostrato di seguito:

  3. Portare l'interruttore delle batterie (BB) dell'UPS in posizione di accensione (chiuso).
  4. Verificare la condivisione corretta del carico tra le unità UPS in parallelo.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?