990-6287A-028

Светодиодные индикаторы состояния

Светодиод Состояние Описание
ALARM Постоянно горящий или мигающий зеленый Критический сигнал
Постоянно горящий или мигающий желтый Предупредительный сигнал
Выкл. Нет условий аварийного сигнала
BYPASS Постоянно горящий желтый Питание на нагрузку подается от байпаса
Мигающий желтый свет На байпасе есть состояние тревоги
Выкл. Питание на нагрузку не подается от байпаса
BATTERY Постоянно горящий желтый Питание на нагрузку подается от батареи
Мигающий желтый свет Батарея недоступна
Выкл. Питание на нагрузку не подается от батареи
INVERTER Постоянно горящий зеленый Инвертор включен
Выкл. Инвертор выключен
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?