Transfira um sistema paralelo do modo de bypass de manutenção para o modo normal
- Verifique se:
- todos os disjuntores de nobreak (disjuntor de entrada da unidade UIB, disjuntor de entrada da chave estática SSIB e disjuntor de saída de unidade UOB) e o disjuntor de isolamento do sistema SIB estão na posição DESLIGADO (aberto).
- Os disjuntores da bateria BB estão na posição DESLIGADO (aberto)
- Coloque o disjuntor de isolamento do sistema (SIB) e os disjuntores de saída da unidade de todos os nobreaks na posição LIGADO (fechado).
- Coloque o disjuntor de entrada da chave estática (SSIB) de todos os nobreaks na posição
LIGADO (fechado).
Aguarde cerca de 60 segundos até que o LED de bypass fique amarelo.
- Coloque o disjuntor de bypass de manutenção (MBB) na posição DESLIGADO (aberto).
- Coloque o disjuntor de entrada da unidade (UIB) de todos os nobreaks na posição LIGADO
(fechado).
Quando o LED do inversor fica verde estável, o sistema paralelo se transfere automaticamente do bypass estático para o modo normal.
- Coloque os disjuntores da bateria de todos os nobreaks na posição LIGADO (fechada).