990-6287B-017

Trasferimento di un UPS singolo da modalità bypass di manutenzione a modalità normale

  1. Verificare che tutti i sezionatori tranne il sezionatore bypass di manutenzione (MBB) si trovino in posizione di spegnimento (aperto).
  2. Portare l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) in posizione di accensione (chiuso).

    Il display si accende e viene visualizzata la schermata principale.

  3. Portare l'interruttore di uscita unità (UOB) in posizione di accensione (chiuso).

    L'UPS si avvia in modalità bypass statico. Attendere circa 60 secondi fino a quando il LED di bypass diventa giallo fisso.

  4. Portare l'interruttore di ingresso unità (UIB) in posizione di accensione (chiuso).

    Il raddrizzatore esegue la rampa d'avvio.

  5. Portare l'interruttore delle batterie (BB) in posizione di accensione (chiuso).
  6. Portare il sezionatore bypass di manutenzione MBB in posizione di spegnimento (aperto).

    L'UPS passa automaticamente alla modalità normale.

    NOTA: Se l'avvio automatico è disabilitato, inverter e bypass non vengono riavviati automaticamente. Nella schermata principale del display, selezionare Controllo > Inverter ON/OFF > Accendi INV singolo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?