990-91274H-019

일반형 배터리 캐비닛을 해체 또는 새 위치로 이동

  1. 도어를 엽니다. 1000mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛에서 두 개의 나사를 제거하여 왼쪽 도어를 엽니다.
  2. 배터리 차단기 잠금/태그아웃이 OFF(열림) 위치에 있는지 확인합니다.
  3. 차단기 보호 플레이트를 제거합니다.

    700mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛

    1000mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛

  4. 배터리 차단기의 왼쪽 측면에서 단자용 커버를 제거합니다.
  5. 배터리 차단기에서 DC 케이블, N 케이블 및 PE 케이블을 연결 해제 후 제거합니다.

    700mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛

    1000mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛

  6. E3MCBC10D 또는 E3MCBC10E의 경우 일반형 배터리 솔루션:
    1. 두 일반형 배터리 캐비닛 간에 PE 케이블을 연결 해제합니다.
    2. 배터리 케이블(N, Batt+, Batt-)을 두 번째 일반형 배터리 캐비닛의 배터리에서 첫 번째 일반형 배터리 캐비닛의 배터리 차단기 오른쪽에서 연결 해제합니다.

      E3MCBC10D 또는 E3MCBC10E 일반형 배터리 솔루션

  7. 각 선반에 있는 배터리 사이의 상호 연결을 연결 해제 후 제거합니다. 배터리 차단기의 오른쪽 측면에서 배터리 케이블을 연결 해제 후 제거합니다. 일반형 배터리 캐비닛 전면 도어 내부의 연결 배선도를 참조하십시오.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    배터리는 감전의 위험이 있으며 높은 단락 전류도 발생할 수 있습니다. 배터리 작업 시 다음 예방 조치를 준수해야 합니다.
    • 시계, 반지 또는 기타 금속 물체를 제거하십시오.
    • 절연된 손잡이가 있는 공구를 사용하십시오.
    • 보안경, 장갑 및 장화를 착용하십시오.
    • 배터리 위에 공구나 금속 물체를 올려놓지 마십시오.
    • 배터리 단자를 연결 또는 분리하기 전에 충전 전원을 분리하십시오.
    • 배터리가 실수로 접지되어 있는지 확인하십시오. 만약 실수로 접지된 경우 접지된 전원을 제거하십시오. 접지된 배터리의 일부분과 접촉할 경우 높은 단락 전류로 인해 감전 및 화상을 입을 수 있습니다. 숙련된 기술자가 설치 및 유지보수 과정에서 그러한 접지를 제거하면 이와 같은 감전 가능성을 줄일 수 있습니다(접지된 서플라이 회로가 없는 장비 및 원격 배터리 공급장치에 해당).
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  8. 선반에서 배터리를 제거합니다. 배터리를 적절하게 재활용하거나 재사용합니다.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    배터리 정비는 배터리에 대한 지식과 필수 주의 사항을 숙지한 자격을 갖춘 사람만 수행하고 감독할 수 있습니다. 비자격자가 배터리에 접근하지 못하도록 하십시오.
    • 연산 배터리를 올바르게 재활용합니다. 배터리에는 납과 묽은 황산이 포함되어 있습니다.
    • 국가 및 지역 규정에 따라 배터리를 폐기하십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  9. 배터리 차단기의 왼쪽 측면에 단자용 커버를 다시 설치합니다.
  10. 일반형 배터리 캐비닛에서 신호 선을 연결 해제 후 제거합니다.
  11. 차단기 보호 플레이트를 다시 설치합니다.

    700mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛

    1000mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛

  12. 도어를 닫습니다. 1000mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛에서 두 개의 나사로 왼쪽 도어를 닫습니다.

    1000mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛

  13. 일반형 배터리 캐비닛의 전면, 후면, 측면에서 킥 플레이트를 제거합니다.
  14. 팔레트 트럭으로 왼쪽 또는 오른쪽 측면에서 일반형 배터리 캐비닛을 들어 올립니다.
    경고
    전복 위험
    • 지게차로 캐비넷을 들어 올리지 마십시오. 팔레트 트럭을 사용하십시오.
    • 캐비넷을 전면 또는 후면에서 들어 올리지 마십시오. 왼쪽 또는 오른쪽 측면에서 들어 올리십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
  15. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 일반형 배터리 캐비닛 해체 또는
    • 일반형 배터리 캐비닛 새 위치로 이동하여 설치
  16. 일반형 배터리 캐비닛을 새 위치에 설치하는 경우에만 다음을 수행하십시오. 일반형 배터리 캐비닛을 새 위치로 이동한 후 베터리를 다시 설치합니다. 설치 설명서에 따라 배터리 상호 연결, 신호 선, 전원 케이블 등을 설치합니다. 설치 개요는 설치 절차를 참조하십시오.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?