990-91274F-019

라인업 구성에 따른 옵션 케이블 키트

두 가지 케이블 키트를 사용할 수 있습니다.

  • E3MOPT003: 60-100kVA UPS에 가까운 위치에 하나의 일반형 배터리 캐비닛을 설치하기 위한 전원 케이블 및 신호 선이 포함된 케이블 키트 이 케이블 키트는 700mm 너비 Easy UPS 3M 일반형 배터리 캐비닛용입니다.

  • E3MOPT004: 60-100kVA UPS에 가까운 위치에 하나의 일반형 배터리 캐비닛을 설치하기 위한 전원 케이블 및 신호 선이 포함된 케이블 키트 이 케이블 키트는 1000mm 너비 Easy UPS 3M 일반형 배터리 캐비닛용입니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?