990-91274D-024

Kits de cabos opcionais para soluções de enfileiramento

Estão disponíveis dois kits de cabos:

  • E3MOPT003: Kit de cabos que inclui cabos de energia e cabos de sinal para instalação de um gabinete de baterias clássicas adjacente ao nobreak de 60 a 100 kVA. Este kit de cabos é para o Gabinete de baterias clássicas Easy UPS 3M de 700 mm de largura.

  • E3MOPT004: Kit de cabos que inclui cabos de energia e cabos de sinal para instalação de um gabinete de baterias clássicas adjacente ao nobreak de 60 a 100 kVA. Este kit de cabos é para o Gabinete de baterias clássicas Easy UPS 3M de 1.000 mm de largura.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?