Elektromagnetische Verträglichkeit
HINWEIS |
---|
Risiko elektromagnetischer Störungen
Dies ist ein Produkt der Kategorie C3 nach IEC 62040-2. Dies ist ein Produkt für gewerbliche
und industrielle Anwendungen in der zweiten Umgebung – möglicherweise sind Installationsbeschränkungen
oder zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um Störungen zu verhindern. Die zweite Umgebung
umfasst alle Gewerbe-, Leichtindustrie- und Industriestandorte mit Ausnahme von Wohngebäuden,
Gewerbe- und Industrieanlagen, die ohne Zwischentransformator direkt an ein öffentliches
Niederspannungsnetz angeschlossen sind. Montage und Verkabelung müssen gemäß den Vorschriften
zur elektromagnetischen Verträglichkeit erfolgen. Dazu gehören z. B. folgende Aspekte:
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|