990-5996B-028

Подготовка шкафа батарейного размыкателя для подключения кабелей

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Запрещается сверлить/прокалывать отверстия под кабели или изоляционные трубы при установленных фальш-панелях и в непосредственной близости от ИБП.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  1. Снимите фальш-панели:
    • Для нижнего кабельного ввода: Снимите нижнюю фальш-панель.
    • Для верхнего кабельного ввода – доступно только для шкафа батарейного размыкателя 60–80 кВА: Снимите верхнюю фальш-панель.

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB100K200H

     
  2. Просверлите или проколите отверстия для кабелей или изоляционных труб в фальш-панелях.
  3. Установите изоляционные втулки (при наличии) и установите и заново закрепите фальш-панели.
    Опасно
    опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
    Убедитесь в отсутствии острых углов, которые могут повредить кабели.
    Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB100K200H

     
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?