反向馈电保护
危险 |
---|
小心触电、爆炸或电弧
如果系统的标准设计不包含反向馈电保护,必须使用自动隔离设备(反向馈电保护选项或任何符合
IEC/EN 62040-1 的其他设备)消除隔离设备输入端子可能出现的危险电压或电能。设备必须在上游供电发生故障后的
15 秒内断开,并且必须与规格相匹配。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
当 UPS 输入端经外部隔离器(断开时隔离零线)连接时,或系统中额外加装自动反向馈电隔离设备或与 IT 配电系统连接时,UPS 供应商必须在 UPS 输入接线端子上粘贴标签,而用户须在远离 UPS 区域安装的所有主电源隔离器上以及这些隔离器与 UPS 之间的外部接入点上粘贴标签。标签上应标注以下文字(或相同意思的当地文字):
危险 |
---|
小心触电、爆炸或电弧
存在电压反馈风险。操作此电路前,请隔离
UPS,并检查所有端子之间以及保护性接地是否存在危险电压。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
在 UPS 系统中必须安装额外的外部隔离设备。为此,可使用接触器。在示例中,所使用的隔离设备为接触器(用于单市电系统时标记为 MC1,用于双市电系统时标记为 MC1 和 MC2)。
隔离设备必须能够耐受规格中所述的电气特性。