990-5992E-037

连接电源线

  1. 确保所有断路器都处于 OFF(断开)位置。
  2. 拆下所示的 UPS 下部两块盖板。

    背面视图 60-80 kVA 400 V UPS

    背面视图 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V UPS

  3. 在双市电系统中,移除三个单市电短接片。

    背面视图 60-80 kVA 400 V UPS

    背面视图 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V UPS

  4. 通过 UPS 底部敷设电源线。
  5. 将 PE 线缆连接至 PE 接线端。

    背面视图 60-80 kVA 400 V UPS

    背面视图 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V UPS

  6. 连接输入、输出及旁路(如适用)线缆。
  7. 连接电池线缆。
  8. 将线缆固定到 UPS 底部的线缆扣中。
  9. 重新装回 UPS 下部的两块盖板。
本页的QR代码

这有帮助吗?