990-5992D-037

输入接点和输出继电器

注意
小心设备损坏
电池断路器接点驱动电路 J6-1 和 J6–2 可为欠压脱扣线圈或分路脱扣线圈提供最大 +24 VDC、400 mA 的电流。如果超过此值,可能会损坏 UPS。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
接线端子 功能  
BAT_T–1 用于电池温度传感器的输入接点  
BAT_T–2 信号接地  
J5–1 用于电池断路器的辅助接点
J5–2 信号接地
J6–1 用于电池断路器跳闸的常闭输出接点
J6–2 用于电池断路器跳闸的常开输出接点
J6–4 信号接地
J7–1 反向馈电 1 输出继电器引脚 1(默认常闭 (NC))
J7–2 反向馈电 1 输出继电器引脚 2(默认常闭 (NC))
J7–3 反向馈电 2 输出继电器引脚 1(默认常闭 (NC))
J7–4 反向馈电 2 输出继电器引脚 2(默认常闭 (NC))
J8–1 用于外部维修旁路断路器的辅助接点
J8–2 信号接地
J9–1 常开 EPO 接点

常开配置

常闭配置

J9–2 信号接地
J9–3 常闭 EPO 接点
J9–4 信号接地

可配置输入接点

通过显示屏可对四个可配置输入接点进行配置,执行以下功能:

  • 禁用

  • INV 打开

  • INV 关闭

  • 电池警报

  • 发电机组启用

  • 自定义警报 3

  • 自定义警报 4

  • 禁用 ECO

可配置输出继电器

通过显示屏可对四个可配置输出接点进行配置,执行以下功能:

  • 禁用

  • 常见警报

  • 正常运行模式

  • 电池运行模式

  • 静态旁路运行模式

  • 输出过载

  • 风扇异常

  • 电池警报

  • 电池已断开连接

  • 电池电压低

  • 输入超限

  • 旁路超限

  • 紧急停机已激活

  • 维护模式

  • 并机丢失

本页的QR代码

这有帮助吗?