990-5992E-004

Installer det valgfri IP30-sæt (E3MOPT009)

  1. Fjern bundpladen fra bagsiden af UPS'en. Gem til genmontering.
  2. Fjern topdækslet fra bagsiden af UPS'en. Bortskaf dækslet og gem skruerne til montering af IP30-topdækslet.
  3. Installer topdækslet, der følger med IP30-sættet, på bagsiden af UPS'en.
  4. Genmonter bundpanelet på bagsiden af UPS'en, eller vent med monteringen til efter tilslutning af strømkabler.
QR code for this page

Var dette nyttigt?