Seguridad eléctrica
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
En sistemas en los que la protección de retroalimentación
no es parte del diseño estándar, se debe instalar un dispositivo
de aislamiento automático (opción de protección de
retroalimentación u otro dispositivo que cumpla con los requisitos
especificados en IEC/EN 62040–1 o UL1778 5.ª edición,
dependiendo de cuál de los dos estándares se aplique a su
zona) para impedir cualquier tensión o energía peligrosa
en los terminales de entrada del dispositivo de aislamiento. El dispositivo
se debe abrir dentro de los 15 segundos posteriores al fallo
de alimentación aguas arriba y se debe dimensionar según
las especificaciones.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Si la entrada del SAI está conectada mediante aisladores externos que aíslan el neutro cuando se abren, cuando el aislamiento de retroalimentación automático se proporciona de forma externa al equipo o si se conecta a un sistema de distribución de alimentación IT, el usuario debe colocar una etiqueta en los terminales de entrada del SAI y en todos los aisladores de alimentación principal instalados en una ubicación remota con relación al área del SAI y en los puntos de acceso externo entre dichos aisladores y el SAI. El texto de la etiqueta debería ser similar a este (o equivalente en un idioma aceptable en el país en el que se instale el SAI):
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Riesgo de retroalimentación de tensión. Antes
de trabajar en este circuito: Aísle el SAI y compruebe si hay
tensión peligrosa entre todos los terminales, incluido el punto
de protección a tierra.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
![]() |
---|
Riesgo de perturbaciones eléctricas
Este producto puede generar una corriente CC en el conductor
de PE. Si se utiliza un dispositivo de protección diferencial
residual (RCD) para la protección contra descargas eléctricas,
solo está permitido utilizar un RDC de tipo B en el lado de suministro
de este producto.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|